主题中讨论的其他器件: LF398-N
嗯、
我将 MSP430F2013 SD 转换器置于内部 VDD 或温度传感器转换模式环路中、并在转换结束时对引脚进行脉冲
我注意到、在32X 的最低过采样率下、转换需要在(16MHz 时钟)时花费~8uec 的时间、这将只需按比例进行
与过采样率相同的因子会增加以获得更多的 A/D 转换位。
现在、我的传感器是动态的、无法保持8usec 的信号、而 MSP430F2013 16位 SD 转换器前端没有 S/H (原因很好)
我需要放置一个外部 S/H、但找到一个16位精确 S/H 并不"容易/便宜"。 10至12位 可能正常、但16位 SD 的重点是什么。
希望能有任何想法/意见来避免这种情况。