This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:采用 MSP430FR2512 Capsese IC 查询的液态电容设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924280/msp430fr2512-liquid-tollerance-design-using-msp430fr2512-capsese-ic-query

器件型号:MSP430FR2512

大家好、团队、

目前、我们已使用 网关产品的开/关开关的电容式感应按钮。 按一次打开、按第二次、然后轮毂应关闭。
在当前设计中、我们的电容式传感焊盘设计(OD:12mm 直径和 ID:10mm 直径圆) RGB LED 是焊盘同一侧的中心、弹簧焊接到电容式传感 焊盘上并连接到我们的塑料外壳。  
现在、我们将继续 使用 MSP430FR2512 IC 进行 TI 耐液体设计。
我们需要以下有关 耐液体 性电容式传感设计的查询。   
1) 1)我们是否可以在互电容技术设计中为 TX 和 RX 电极使用两个弹簧? 请提出建议、因为我们不打算在机械方面进行更改。
2) 2) 我们是否可以将 RGB LED 置于 PCB 的同一侧的焊盘内部?
3) 3)我们是否可以使用与 CapSense GPIO 相连的(自电容+匹配接地) 来实现耐液体 性设计?  
请 尽快回复上述问题。