Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2512 大家好、团队、
目前、我们已使用 网关产品的开/关开关的电容式感应按钮。 按一次打开、按第二次、然后轮毂应关闭。
在当前设计中、我们的电容式传感焊盘设计(OD:12mm 直径和 ID:10mm 直径圆) RGB LED 是焊盘同一侧的中心、弹簧焊接到电容式传感 焊盘上并连接到我们的塑料外壳。
现在、我们将继续 使用 MSP430FR2512 IC 进行 TI 耐液体设计。
我们需要以下有关 耐液体 性电容式传感设计的查询。
1) 1)我们是否可以在互电容技术设计中为 TX 和 RX 电极使用两个弹簧? 请提出建议、因为我们不打算在机械方面进行更改。
2) 2) 我们是否可以将 RGB LED 置于 PCB 的同一侧的焊盘内部?
3) 3)我们是否可以使用与 CapSense GPIO 相连的(自电容+匹配接地) 来实现耐液体 性设计?
请 尽快回复上述问题。