您好、E2E、
美好的一天!
我的客户希望延长 MSP430 SBW 连接的长度。 有没有方法可以做? 可能是缓冲 SBW、类似于4线制 JTAG 的缓冲情况?
此致、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
美好的一天!
我的客户希望延长 MSP430 SBW 连接的长度。 有没有方法可以做? 可能是缓冲 SBW、类似于4线制 JTAG 的缓冲情况?
此致、
Franz
您好、Franz、
如果您不请求正常速度 SWB、Zrno 的想法是正确的。 这是一种低成本解决方案。
不建议在 SBW 信号上添加缓冲器、因为 SBW 对时序敏感、缓冲器将更改 SBW 的时序。 但是、如果 SBW 信号的长度太长、并且如果您必须添加缓冲器、请确保 MSP430FR2433数据表第5.11.10节(调试和仿真)中 针对封装侧的2个引脚的时序规格。 需要注意的另一点是、RST/SBWTDIO 是双向引脚、需要检查输入和输出时序、还需要使用双向缓冲器。
谢谢、
Lixin