This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:延长 SBW 连接的长度

Guru**** 2955670 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919258/msp430fr2433-extending-the-length-sbw-connection

器件型号:MSP430FR2433

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户希望延长 MSP430 SBW 连接的长度。 有没有方法可以做? 可能是缓冲 SBW、类似于4线制 JTAG 的缓冲情况?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在具有最低可用 SBW 时钟速度的 RESET 引脚上使用无/隔离电容器、将在 更长的电缆上启用无差错接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    如果您不请求正常速度 SWB、Zrno 的想法是正确的。 这是一种低成本解决方案。  

    不建议在 SBW 信号上添加缓冲器、因为 SBW 对时序敏感、缓冲器将更改 SBW 的时序。 但是、如果 SBW 信号的长度太长、并且如果您必须添加缓冲器、请确保 MSP430FR2433数据表第5.11.10节(调试和仿真)中 针对封装侧的2个引脚的时序规格。 需要注意的另一点是、RST/SBWTDIO 是双向引脚、需要检查输入和输出时序、还需要使用双向缓冲器。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户需要了解的是延长长度? 50或100厘米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、使用缓冲器、但是两个信号的延迟应该相似、这样就不会违反封装引脚上的 SBW 时序规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户电缆长度为3英尺。 减慢时钟是否足够? 此外、这种情况的最佳速度是多少?

    感谢您的支持。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于 RESET 引脚(隔离式或非隔离式)和使用的 FET 上的电容值。 客户可以在速度最低的90厘米电缆上试用、并会发现这是可行的还是不可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    您的问题是否已解决?  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    美好的一天!

    您现在可以将此帖子设为已解决。

    感谢您的支持。

    此致、

    Franz