您好!
如果我将电容器保持在 Tx 而不是 Rx 上、会发生什么情况? 电容式触控按钮。
它是否会损坏控制器 MSP430FR2633?
或者控制器是否会重新启动? 还是其他东西?
有什么想法吗?
谢谢、
此致、
Himani Bhatt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我将电容器保持在 Tx 而不是 Rx 上、会发生什么情况? 电容式触控按钮。
它是否会损坏控制器 MSP430FR2633?
或者控制器是否会重新启动? 还是其他东西?
有什么想法吗?
谢谢、
此致、
Himani Bhatt
Himany、您好!
理解您的观点。 嗯、通过互电容测量方法、TX 引脚被用来生成电场并以这种方式触发电荷从 TX 传输到 RX。 由于 RX 引脚是感应引脚、TX 引脚就是激励引脚、因此在 TX 处应用电容器无法实现其目的。 一方面、它会降低传输到 RX 的电荷、因此整个设置在检测触摸事件方面往往不太敏感、这是不需要的、 由于 RX 引脚是感应引脚且需要保护、因此 TX 引脚上的应用不会解决这种保护问题。
因此、从多个方面来看、TX 应用程序是无用的、相反、它是一种富有成效的应用程序。
此致
Peter