This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:在 Rx 引脚上使用电容器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919860/msp430fr2633-use-of-capacitor-at-rx-pin

器件型号:MSP430FR2633

您好!  

如果我将电容器保持在 Tx 而不是 Rx 上、会发生什么情况? 电容式触控按钮。

它是否会损坏控制器 MSP430FR2633?

或者控制器是否会重新启动? 还是其他东西?

有什么想法吗?

谢谢、

此致、

Himani Bhatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    在 TX 而不是 RX 之间放置电容器意味着什么? 当谈到有关 TX/RX 的电容式感应时、这意味着您的传感器电容主要介于 TX 和 RX 之间。 电容如何跨一个节点? 请更详细地解释一下您考虑的场景类型。

    非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答、

    我将讨论连接到 RX 引脚的 EMI 噪声滤波电容器,如《MSP430TmMCU 的电容式触控设计流程》中所述

    CapTIvateTm技术”pdf 文件。

    如果我将该电容器连接到 TX 引脚、会发生什么情况?

    屏幕截图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himany、您好!

    理解您的观点。 嗯、通过互电容测量方法、TX 引脚被用来生成电场并以这种方式触发电荷从 TX 传输到 RX。 由于 RX 引脚是感应引脚、TX 引脚就是激励引脚、因此在 TX 处应用电容器无法实现其目的。 一方面、它会降低传输到 RX 的电荷、因此整个设置在检测触摸事件方面往往不太敏感、这是不需要的、 由于 RX 引脚是感应引脚且需要保护、因此 TX 引脚上的应用不会解决这种保护问题。

    因此、从多个方面来看、TX 应用程序是无用的、相反、它是一种富有成效的应用程序。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。