This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:控制器重新启动

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920014/msp430fr2633-controller-gets-restart

器件型号:MSP430FR2633

您好!

当我尝试对 MSP430FR2633进行编程时、  VMAIE - 空存储器中断标志和 OFIE -振荡器故障中断标志 被启用、并且由于看门狗定时器、控制器在一段时间后重新启动。

此外、似乎程序会发生更改、并且它会在相同的存储器位置不断跳转、而不会获得如何解决此错误。

请建议任何解决方案。

下面共享了相同的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以从代码中看到、您已禁用看门狗计时器。 您可以看到 SYSRSTIV 用于检查复位源、这是为什么它起作用。

    顺便说一下、我检查汇编代码、找不到跳转指令。

    您能否以最小的大小写放入您的代码、我可以为您进行检查。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、伊斯天、

    感谢您的回答、

    谨随函向您发送代码。

    关于 JMP 指令、它不在 CS_initClockSignal 中、但在控制器重新启动时会自动对其进行编辑。

    此外 、VMAIE -空存储器中断标志被启用。

    e2e.ti.com/.../4251.main.ce2e.ti.com/.../functions.ce2e.ti.com/.../Demo.c

    此致、

    Himani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 我检查时、我无法运行您的代码、因此您需要自行调试。

    您能否使用单步执行函数、并且不启用 VMAIE 和 OFIE 来在运行后查找 设置了哪个代码、OFIFG 或 VMAIFG。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试并告知您。

    谢谢你。

    此致、

    Himani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的好消息