This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:eUSCI 软件复位

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166067/msp430fr59941-eusci-software-reset

器件型号:MSP430FR59941

我正在查看数据表、想知道在哪里可以找到有关 eUSCI 模块软件复位的信息。

寄存器:UCBxCRLW0、位1:UCSWRST

外设必须保持在复位状态多长时间才能复位模块?

此信息位于何处?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南 可以提供关于 UCSWRST 位的信息。 在外设中设置某些位、然后将其设置 为0以释放以进行操作时、用例是使其处于复位状态。 不需要固定数量的时钟周期或保持时间。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    "没有设定数量的时钟周期或它需要被保持的时间。"

    基于什么?  说是谁/什么?

    此致、

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我详细说明一下。。。

    我知道有一些设置只能在 eUSCI 未运行时进行。  但我没有看到任何地方说复位条件必须保持 X 个时间。  但是…

    当我使用复位和连续取消复位时、我会看到时钟线在脉冲下自由运行、并且没有数据线操作。  很明显、eUSCI 不处于稳定状态。

    此致、

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    您要重置 eUSCI 的上下文是什么? 您只是尝试更改某些设置还是将模式更改为不同的通信接口?

    我们不会列出所有寄存器复位所需时间的任何信息。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作是立即停止任何和所有 I2C 流量。  重置主设备将/应该停止时钟、从而停止所有流量。  

    我看到的是... 当我将主器件从复位中拉出时、... 我的目标是获取点击~350mSec 的时钟、或者获取传输的剩余 I2C 器件地址。  这两种情况都不应发生。  复位:IFG 被清除、。。 IE 被清除

    所以... 我想知道 eUSCI 为什么这么做?

    此致、

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    我查看了我们的示例代码并进行了一些修改以重置 UCB2、但没有看到任何遗留信号。 您可以在复位 USCI 时为上下文发送代码片段吗?  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    I2C 通信失败时出现问题。  我建议您使用的内容不会遇到此问题、因此您不会看到剩余的操作。  当流量为 propper 时、不存在重置故障/问题。  始终会发生复位。  基本上是为了纠正总线挂起的问题。  挂起的总线会消失、但被不需要的 Tx 活动所取代、这会拖掉下一个传输(接收器现在正在看到垃圾通信活动)。

    我尝试附加几个跟踪图像、但我从未让您的网站合作。  因此、我无法向您展示我看到的内容。

    问题详细信息:通常故障是总线挂起。  它通常看起来第一个位丢失(从未发送)、然后字节永远不会获得 ACK / NACK (因为位计数关闭)。  我不确定是什么导致位丢失。  也可以发送第一个位、但这意味着之前的字节 ACK 位永远不会被发送/看到。  如果为 true、则问题字节应该从未发送。

    我用来重置 eUSCI 的内容:   (bash 它翻转了头部一次)

     *ucbxctlw0 |= UCSWRST__ENABLE;  //软件复位中的 USCI
    //does not help clock->DelayMilliseconds (10);
     rxBuff->clear();   //清除缓冲区
     txBuff->clear();
     *ucbxctlw0 &=~UCSWRST__ENABLE; //退出软件复位

    我现在使用的是:   (两次将它翻转头部)

     *ucbxctlw0 |= UCSWRST__ENABLE;  //软件复位中的 USCI
    //does not help clock->DelayMilliseconds (10);
     rxBuff->clear();   //清除缓冲区
     txBuff->clear();
     *ucbxctlw0 &=~UCSWRST__ENABLE; //退出软件复位
     *ucbxctlw0 |= UCSWRST__ENABLE;  //软件复位中的 USCI
     *ucbxctlw0 &=~UCSWRST__ENABLE; //退出软件复位

    第一种方法显示出大量剩余的通信操作。

    第二种方法显示的较少、但仍然存在随机的剩余通信操作。

    此致、

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    void I2cSlaveB0::ISR(){
    _disable_interrupt ();//禁用全局中断 GIE= 0
     switch (__evo_in_range (UCB0IV、UCIV_UCBIT9IFG))   
     {//最高优先级
       案例 UCIV__UCNACKIFG:          //向量0x04
           UCB0IV=0; //清除所有待处理的 INT
           numRxBytesLeft = 0;
           numTxBytesLeft = 0;
           rxBuff->clear();   //清除缓冲区
           txBuff->clear();
         中断;

       案例 UCIV_UCSTTIFG:           //向量0x06
         UCB0IE &=~UCSTTIE_1;   
         IF (UCB0CTLW0和 UCTR)  
           UCB0IE |= UCTXIE0_1;  
         否则 {                 
           numRxBytesLeft = 0;   
           numTxBytesLeft = 0;   
           UCB0IE |= UCRXIE0_1;  
         }
         中断;  

       案例 UCIV_UCSTPIFG:           //向量0x08
         IF (UCB0CTLW0和 UCTR){
           txBuff->clear();
           UCB0IFG &=~ UCTXIFG0;  
         }
         UCB0IE &=~UCSTPIE_1;  
         UCB0IE |= UCSTTIE_1;   
         中断;

       案例 UCIV__UCRXIFG0:         //向量0x16
         unsigned char rxData = UCB0RXBUF;       
         rxBuff->Insert (rxData);          
         //对 Rx 数据执行一些操作,对 TX 数据进行格式化

         //接收到该 TX 的最后一个字节       
           UCB0IE &=~UCRXIE0_1;  
           UCB0IE |= UCSTTIE_1;  
         }
         中断;

       案例 UCIV__UCTXIFG0:         //向量0x18
         if (!txBuff->IsEmpty()){
           unsigned char TX = txBuff->Remove();          
           UCB0TXBUF = TX;         
           如果(!(-numTxBytesLeft){   //尚未完成?
             UCB0IE &=~UCTXIE0_1;  
             UCB0IE |= UCSTTIE_1;  
           }
         }
         中断;

       案例 UCIV__UCCLTOIFG:        //向量0x1c
         i2cClkLoTimeOutErrFlag= true;
         中断;
                         
       默认值:
         中断;
     }
    _enable_interrupt ();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位代码位于主器件上。

    ISR 代码是从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    对于我来说、在附加图像时、我必须插入、每次只能输入一个图像、大多数时候我也可以复制和粘贴屏幕截图。

    当您执行  *ucbxctlw0 |= UCSWRST__enable 时,是否可以放置断点? 在这里检查寄存器视图上的寄存器、它们应该复位为0。 单步执行清除、并验证缓冲区是否已被清除。 当 eUSCI 处于复位状态并且您清除缓冲区时、我不会期望发送任何剩余字节。 验证缓冲区和寄存器是否已清除后、运行程序并查看是否再次发送"垃圾"数据。

    如果确实发送了回收站数据、我会看到它是否实际来自目标器件。

    如果您在重置 I2C 控制器器件时正在从目标器件接收数据、我会感兴趣。 它最终应该自行解决、但这将是您看到垃圾数据的原因。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SWRST 周围清除/设置 PSEL 位(SCL 优先/最后)方面取得了一些成功。 巴士可能会因多种原因而停机、因此这是一项混乱的业务。

    未经请求:

    (1)我对在从器件中使用 STPIFG 非常谨慎、因为它可能会先于最先出现的其他状态(尤其是 RXIFG)出现。 此外、如果是重复启动、则没有停止。

    (2)我建议您不要在 ISR 中启用中断。 当 ISR 返回时、硬件会将 GIE 放回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对问题的模糊看法。  左侧显示总线被挂起。  右侧显示了问题所在的"额外"剩余活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对左侧的详细介绍。  它显示总线由于缺少 ACK/NAK 而被挂起。  0x45实际上是对器件0x22的读取、... 错误签署 ACK。  我已经在这方面进行了一段时间。  我发现 Bruce 的评论很有趣。  (稍后更多)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对右侧的详细介绍。  它显示了剩余的"额外"流量。  当绿线变为高电平时、SWRST 发生、... 基本上、当"额外"活动开始时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SWRST 打开和关闭的中间添加了缓冲区刷新调用、... 希望硬件在此期间完成复位。  由于 SWRST 清除了 InterruptEnable 和 IFG 寄存器、缓冲区刷新不应影响 I2C 通信。  即、不启用 IE、... 不应存在来自 eUSCI 的中断请求。  但图像显示管道中仍有一些东西。  时钟只能来自主器件。。。 问题就在这里。

    我很难使用调试器、因为它会减慢进程速度。  即、我使用和不使用调试器时会出现不同的行为。  请记住、当我停止处理器时、它不会停止 eUSCI。  让我尝试一下您的"在 SWRST 上暂停建议"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此(中间)跟踪显示正常的完成写入事务、后跟有人拉伸时钟的读取。 由于这是一个读取操作、它可能是从器件忽略其 TXIFG [参考 UG (SLAU367P)图32-9、左上角的"总线停止"]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解这一点。  这是我在从 ISR 方面遇到的一个重大问题。  也就是说、。。 (有时)在从站 Tx 过程中、它将在同一 ISR 周期内完成并获取以下 Rx 请求。  即 IFG = 0x0F (STT、STP、Rx、TX)、而不是预期的0x0A (STP、Tx)。  STT 的优先级高于 STP、... 就像 Rx 具有比 Tx 更高的优先级一样、... 因此、Rx 获得服务、而 Tx 不获得服务。  即 Tx 缓冲区永远不会获取数据... 因此它会停止。  (这是另一个问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释:

    我在 ISR 中处理了 STP、但发现它很麻烦、所以我将其删除。  这有助于解决某个问题、但现在我遇到了 IFG=0x0F 的问题。  即、我无法单步执行以下状态:STT Rx STP、... STT、TX、STP、...

    我在 ISR 中确实有 NACK、但它从未受到影响。  我发现这很奇怪。  作为 Tx 周期结束的 NACK 不会触发它。  我不明白为什么不这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    "我建议您不要在 ISR 中启用中断。 当 ISR 返回时、硬件会将 GIE 放回。"

    我看不到这是用户指南。  

    我看到一些代码使用了_bis_SR_register (GIE)、但我从未找到有关如何使用它的指导。  我看到一个 ISR 具有_bis_SR_register (GIE)、但没有提到_BIC 或 disable_interrupts、... 那么、您为什么需要__ bis?   这种"如何使用"___ bis/__ BIC 是否记录在任何位置?

    "当 ISR 返回时、硬件会将 GIE 放回何处"的信息在哪里?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXIFG 和 RXIFG 置1似乎有点奇怪、因为对于给定的传输、您只能看到 TXIFG (从发送器)或 RXIFG (从接收器)。 (我怀疑其中一个交易是从之前的交易中遗留下来的。) 这种情况的一个后果是、由于 IFG 会告诉您要做什么、因此始终将 RXIE 和 TXIE 保持置1可能是合理的。

    我注意到、对于一个 TXIFG、如果你没有任何东西需要发送、你根本不发送任何东西(写入 TXBUF)。 我不认为[根据图32-9和第32.3.7.2节]这是您的选项之一。 如果数据用完、请发送填充字节、但需要发送一些内容来管理流控制。 (主机意外读取或写入一个过多字节的情况并不少见。) 您始终在 RXIFG 上读取 RXBUF、但前提是 RXIE 在适当的时间被置位。

    [编辑:更正了拼写错误。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UG 章节1.3.4描述了中断序列、包括保存/恢复 SR (包含 GIE)。

    ENABLE_INTERRUPT 和 DISABLE_INTERRUPT 是围绕__BI[s|c]_SR_register (GIE)进行包装的、但其中一个中有一个 NOP 可处理第1.3.4节("注释")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到很多这些未知的摊位。  它们是随机发生的。  我不能将它们归于 ISR 执行、但它们会在 ISR 执行期间发生。  我猜它们来自 NMI 操作。  可能是看门狗服务。  还有人看到这些吗?  (我想知道这是否是我的一个隐性问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解析此跟踪有点困难、但看起来一方或另一方(偶尔)没有及时处理其中断。 时钟拉伸本身并不坏、但通常情况下、时钟拉伸的效果要比其他时好得多。 您的代码还在做什么? 您是否在任何地方禁用中断?

    除非您的代码使用 NMI 或看门狗执行某些操作、否则我希望其中任何一个操作会挂起/复位您的系统、而不会恢复、因此这些原因似乎不太可能出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我已经验证了 SWRST 操作。  eUSCI 寄存器确实清除了。  当之前的 I2C 通信挂起总线时、我仍然会获得"额外"通信。  即、这种"额外"流量似乎仅在总线被挂起时发生。  (但这正是 SWRST 操作的全部原因、。。 以恢复挂起的总线。)  这是我之前提到的"无限" CLK 的轨迹。  SWRST 之后(在下降白色轨迹处)、它会在~340mSec 内停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我相信您是正确的。  STALL 始终出现在 ACK 中。  我仅在从器件处于 Tx 事务时才会看到它。  即主器件 ACK 速度慢。  我只是想了解它的来源。  (我认为这不是问题。)

    查看 UG 1.3.4.1和1.3.4.2后、我移除了 ISR 内的启用和禁用中断调用。  我看不到 ISR 操作中没有原因说明的差异。  这使我对我在其他发布代码示例中看到的_ bis_SR_register (GIE)调用提出质疑。  我终于看到了 GIE=0的来源。  谢谢你

    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166067/msp430fr59941-eusci-software-reset/4391621 #4391621"]我在清除/设置 SWRST 周围的 PSEL 位(SCL 优先/最后)方面取得了一定的成功。

    您能详细说明吗?  我猜您正在取消选择 eUSCI、然后执行 SWRST 操作、然后重新选择 eUSCI。  在 SWRST 期间、基本上将外设与引脚隔离。  这似乎是解决单个"额外"字节问题的解决方案。  但我怀疑这将对"无限"的 CLK 问题有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166067/msp430fr59941-eusci-software-reset/4391769 #4391769"]如果数据用完,请发送填充字节数[/quot]

    我对此感到困惑。  我已经看到代码会将额外的字节填充到 Tx 中。  对我来说、这似乎是一个错误、因为听众如何知道他们(额外字节)是否是真实响应的一部分。  或者、侦听器如何知道现在需要将负载增加一个?  似乎更好的分配办法是取消交易并重新开始交易。  那么、为什么要尝试添加额外的字节呢?  (只是浪费时间。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不时看到这种“永恒的停止”(也是“永恒的开始”)症状,我总是在巴士上做一些不寻常的事情。 我怀疑它与总线监控器有关、在某种程度上看不到 SDA 转换(尽管我们可以在那里看到它)。

    我在测试总线挂起复位代码时看到了它、我还记得(这是一段时间前)、当我更改 PSEL 版本以让 SCL 首先运行、然后是 SDA 时、它被清除。 当时我怀疑这与制造看起来模糊的东西有关、比如"停止"条件。 (我不知道 EUSCI 的内部工作原理。)

    两侧是否在总线超时自行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侦听器如何知道它们(额外字节)是否是真实响应的一部分

    从设备如何知道主设备需要多少数据?

    从机对总线没有太多的控制--它不控制时钟(信号)或 SLA 或(对于从机发送器) ACK 周期,也不能停止事务。 它所具有的唯一控制是保持 SCL 为低电平(拉伸时钟)、但这并不是很有用、因为它已经被用来表示"只等待一会"。

    因此、如果主器件在从器件认为它已经耗尽后请求从器件提供数据、那么唯一的选择是(a)提供一些(虚拟)数据或(b)挂起总线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166067/msp430fr59941-eusci-software-reset/4393862 #4393862"]两侧是否在总线超时时自行复位?

    主器件获取 SWRST 和 UNSWRST。  该器件通过 HW 从总线断开。

    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166067/msp430fr59941-eusci-software-reset/4393880 #4393880"]从属方如何知道主控方需要多少数据?[/quot]

    主设备和从设备都知道传入和传出的字节数。  (协议是固定的。)      我想知道如何从响应中间的已添加字节中恢复、而不仅仅是在结束时  (如您所建议。)

    我的印象是、我没有在代码中做任何不当的事情。  这就是硬件的工作方式。  我需要找到一种解决这些特性的方法。

    感谢您的深入了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现这一目标、I2C 人员考虑了在保持 SCL 为低电平时从机卡住的("不太可能")问题。 它们建议使用带外机制 (复位或从器件的电源控制线)来清除总线[参考 I2C 规范(UM10204版本6)第3.1.16节]。