This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:MSP430FR2310将进入某些不需要的地址、代码将被阻止(而不是 runnig)。并且仅在我对电路板进行下电上电时工作

Guru**** 2944970 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/768040/msp430fr2310-msp430fr2310-is-going-to-some-unwanted-address-and-code-is-getting-blocked-not-runnig-and-working-only-when-i-power-cycled-the-board

器件型号:MSP430FR2310

我用电池为 msp430fr2310通电。电池电量已完全耗尽。 我已将电池充电至最大电压。在 MSP430中的状态代码不工作。如果我们为 MSP430提供了下电上电周期、则只有 MSP430重新开始工作。

我认为 MSP430在电池电量不足期间会进入某种不必要的状态、这可能是什么原因

在哪些情况下、MSP430将转到不需要的地址?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Thumu、

    当电池变为低电平时、MSP430处于什么状态? 我想它在睡觉。 电源电压监控器(SVS)是否启用?

    复位是否有帮助、或者它是否必须是一个完整的电源循环?

    《MSP430FR2310用户指南》的第2.2.2节介绍了 SVS 的行为。 如果被启用、它应该检测 DVcc 何时低于 SVSh 并生成一个 BOR、此 BOR 在 DVcc 被恢复前将器件保持在复位状态。 这应与任何其他复位相同。

    如果 SVS 未启用且 DVcc 降至1.8V 技术规格以下、则无法保证正确运行。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Thumu、

    您是否能够弄清系统中发生了什么情况?

    谢谢、
    JD