请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2310 我用电池为 msp430fr2310通电。电池电量已完全耗尽。 我已将电池充电至最大电压。在 MSP430中的状态代码不工作。如果我们为 MSP430提供了下电上电周期、则只有 MSP430重新开始工作。
我认为 MSP430在电池电量不足期间会进入某种不必要的状态、这可能是什么原因
在哪些情况下、MSP430将转到不需要的地址?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用电池为 msp430fr2310通电。电池电量已完全耗尽。 我已将电池充电至最大电压。在 MSP430中的状态代码不工作。如果我们为 MSP430提供了下电上电周期、则只有 MSP430重新开始工作。
我认为 MSP430在电池电量不足期间会进入某种不必要的状态、这可能是什么原因
在哪些情况下、MSP430将转到不需要的地址?