This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:是否可以通过 PPG 生成方波脉冲?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764386/msp430fr6047-is-it-possible-to-generate-a-square-pulses-via-the-ppg

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我想知道、是否可以配置 PPG 以生成方波脉冲、如下所示?

 

此致、

Jadhav 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jadhav 先生、您好!

    PPG 将以其单音配置指定的频率生成从0到 VCC 的方波。 该模式通常在测量过程中输出。 是否要在其他时间输出此模式?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    我想在发送端生成对称方波脉冲(-VCC 到 VCC)。 因为当我传输非对称方波脉冲(0 - VCC)时、我在接收到的脉冲中找到了一个直流分量。

    发射功率也更低。

    因此、我想生成对称脉冲。 您对此有何建议?

    此致、
    Jadhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jadhav 先生、您好!

    该平台不用于生成负电压。 但是、您应该在配置头文件和文档中查看以下#define:

    USS_ALG_CALICATE_UPS_DC_OFFSET

    查看这是否可以解决您所看到的问题。

    BR、

    Leo