我在理解如何将特定引脚分配给 msp430g2211上的 Comparator_A 模块时遇到了一些问题。 示例代码具有以下内容:现在我了解到 CACTL1被分配为0.25*VCC 并且已打开,但我们如何知道它在-comp 上? 此外、CACTL2被分配给 P2CA4、该引脚被指定为 P1.1 (或 CA1)、但您如何知道它是 P1.1? 如果您希望使用 P1.5分配给 CACTL2、根据 数据表 (请参阅第6页)、该情况会怎样?
我进一步了解了这一点、并找到 了 MSP430x2xx 系列用户指南 、其中在第531页对命名规则进行了解释、但我仍然不太清楚如何将 CACTL2分配给特定引脚。 感谢您的帮助!