This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:IBIS 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763149/msp430f2619-ibis-models

器件型号:MSP430F2619

团队、  

我的客户有以下问题:  

我正在尝试在我的电路板上进行信号完整性分析。   我们有 MSP430F2619S、它使用 I2C、SPI、JTAG、中断、BSL、 通用 IO。  该部件没有模型。  我可以使用什么来模拟驱动器和接收器?  即使您有足够接近的缓冲器基准、也是如此?  谢谢。

 此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    很抱歉、我们在该领域没有提供任何服务。 您是否面临信号完整性方面的一些问题、或者这只是一个预防措施?

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦为我发布了这个。  我们喜欢模拟一切作为预防措施、 将我们的要求提高到 SW/FW 人员的驱动强度、并确保我们已考虑可能需要的任何串联 R 或类似值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jodee、

    很抱歉、无法以更好的方式解决此问题。 可用的是 MSP430F2619数据表中输出特性和规格的数据表信息。

     GPIO 信息的一部分是表、指定了最大值 和最小值。我们为输出信号指定的值与连接的负载相关。

    另一部分是图形、显示了 GPIO 的典型输出特性与连接的负载的相关性。

    我希望这对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    男士、
    我要关闭此主题。 如果您需要有关此特定主题的进一步支持、请告知我们。

    此致
    Peter