This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:征求有关 MCU 应用的建议

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764178/ccs-msp432p401r-ask-for-recommendation-on-mcu-applications

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我将在我们的应用中使用 MSP432。

时钟小于48MHz。

但我未来会有信号处理要求、因此我正在寻找其他高性能 MCU。

1)应用声学信号处理(频率10K~50kHz)、"低功耗"、调制/解调

2) 2)射频发送器/接收器(频率8~25MHz)、直接数字合成器(DDS)控制器、调制/解调的应用

我应该选择 Sitara ARM 还是 DSP 还是 DSP+ARM?

希望能得到他们的配件推荐。

谢谢你。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Hung、

    一般而言、这是一个相当复杂的问题、在很大程度上取决于应用的整体系统要求。 由于您特别提到了信号处理和射频通信任务、因此您可能希望更深入地了解我们提供的与"场发射器和过程传感器"相关的器件产品系列(请 参阅 http://www.ti.com/applications/industrial/factory-automation/overview.html)。 您可以找到许多不同的参考设计、这些设计针对采用合适处理器的不同任务进行了优化。

    此致、
    最大