请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我将在我们的应用中使用 MSP432。
时钟小于48MHz。
但我未来会有信号处理要求、因此我正在寻找其他高性能 MCU。
1)应用声学信号处理(频率10K~50kHz)、"低功耗"、调制/解调
2) 2)射频发送器/接收器(频率8~25MHz)、直接数字合成器(DDS)控制器、调制/解调的应用
我应该选择 Sitara ARM 还是 DSP 还是 DSP+ARM?
希望能得到他们的配件推荐。
谢谢你。
是的