This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:VCC 和输出高电压之间不匹配

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761572/msp430g2553-mismatch-between-vcc-and-output-high-voltages

器件型号:MSP430G2553

大家好、

感谢您阅读本书。  我在嵌入式系统中使用 MSP430G2553芯片。  当芯片处于 LPM4状态时、我们看到的睡眠电流高于正常值。  基本上比正常值高52uA。   

我更改了引脚设置、但没有积极影响。  然后、我注意到 MSP 的 DVCC/AVCC 引脚为4.04V;然而、我们的所有 I/O 引脚(输出高电平或输入电阻上拉) 为4.03V。   

我们的其中一个引脚连接到电阻分压器以检查电池电压(请参阅下面的)。   BAT+= 4.04V 电池电源。  SAMPLE_VBAT 和 INT 为 I/O = 4.03V  当我移除所有这些电阻器时、睡眠电流消耗下降至几乎正常。   

是否有人知道芯片内部功率不等于 VCC 的任何固件或硬件原因?    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris  

    是否有理由使芯片的工作电压高于推荐的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的观察结果。  老实说、我最近继承了这个项目、没有注意到绝对最大额定值(根据数据表)为4.1V、建议范围为1.8V - 3.6V

    因此、使用单节锂聚合物电池(4.2V)驱动芯片是一个坏主意。   

    是否有人知道 IC 的损坏可能包括  输出引脚上低于 VCC 的电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为其他社区成员的参考、下面的主题中继续进行了这一讨论。

    MSP430G2553:PMM 如何处理高于3.6V 的电压?

    此致、

    James