This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:对 MSP430FR2433有一些疑问

Guru**** 2544320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760422/msp430fr2433-some-doubts-on-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

大家好、TI 人、

  我被 MSP430FR2xxFR4xx 的用户指南混淆了。  需要您的帮助。

 1)  1) ADC10中的大容量基准 是1.2V   或 1.5V?

 2) 2) ADC10只有一个 ADCMEM0、因此当我们选择"通道序列"或" 通道序列重复"时。  如何避免转换结果尚未被读取、并包含在以下内容中

 通道 ADC 结果? 毕竟、它没有 DMA 或 DTC (如 F2xx 系列)?

 3) 3)如何分辨 ADCMEM0中的 ADC 结果来自哪个采样通道? A2?A1?  ?μ A

谢谢。

   SeaFesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeaFesse、

    回答您的问题:

    1.5V 基准用作 ADC 基准、1.2V 输出到 VREF+引脚。 对于 FR2433、它是  P1.4/UCA0TXD/UCA0SIMO/TAC2/TCK/A4/VREF+。

    2.你是对的。 用户需要在序列模式下的下一个通道转换完成之前读取结果。 对 FR2xx/4xx 系列器件中没有 DMA/DTC 而造成的不便、深表歉意。

    3.您可以通过在序列模式下读取 ADCMCTL0.ADCINCHx 位来告知通道#。 请参阅用户指南中的下图。

    希望这能有所帮助。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:
    2) 2)您可以通过以下方式展开窗口:(a)减慢 ADC 时钟(b)添加更多 SHTs 时钟或(c)设置 MSC=0并使用计时器触发器。 对于我所做的工作、我更喜欢(c)。
    3) 3)转换完成后读出的英寸数反映了要转换的下一个通道、因此它是一对一的。 (当它=0时要小心。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruce McKenney47378]A 更多信息:
    2) 2)您可以通过以下方式展开窗口:(a)减慢 ADC 时钟(b)添加更多 SHTs 时钟或(c)设置 MSC=0并使用计时器触发器。 对于我所做的工作、我更喜欢(c)。
    3) 3)转换完成后读出的英寸数反映了要转换的下一个通道、因此它是一对一的。 (当它=0时要小心。)

    感谢您的体验、Bruce。 )