This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2000:无法使用 MSP-FET430UIF 调试 MSP430FR2000

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759734/ccs-msp430fr2000-can-not-debug-msp430fr2000-with-msp-fet430uif

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我无法通过 MSP-FET430UIF 调试 MSP430FR2000。 我使用 MSP Flasher 检查连接、但它返回错误。

我将 MCU 连接到如下所示的调试工具(我使用 VCC 工具):

能显示我的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 MSP Flasher 返回错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LOC、

    请尝试使用 CCS 或 IAR 下载代码、以便可以更新 FET 中的固件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    您能否向我展示如何通过 CCS 或 IAR 更新固件 FET430? 您是否有任何文档?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    我尝试为 FET430UIF 更新新固件、但它报告 FET 固件是最新的(固件版本:3.11.00.001)。

    谢谢、
    位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    我的问题已解决。 TCK 引脚中电容器的电容非常高。