大家好、
在水表产品中、我们使用的是 MSP430FR6047。 在某些情况下、USS 上的 ADC 采集显示如下:

(很抱歉、因为在现场拍摄的照片不好)
您可以清楚地看到 UPS 上的某些信号、但 DNS 是2047。 我将 PCB 从现场恢复、并通过在 CH0IN 和 CH1IN 引脚上施加小幅值信号(200mV、1MHz)进行测试。 以下是输出:

可以看到、DNS 通道显示的值为2047 -重复了字段问题。
通过一些论坛、我了解到在本例中 USS 模块输入通道损坏。 可能的原因是什么?如何避免? 这一问题已被多次发现、已成为一个关键问题。 USS 模拟器件的原理图按照 EVM 进行设计。 请在这方面提供帮助。
此致、
Kamlesh