This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS ADC 捕捉问题:观察到平坦高振幅捕捉

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163806/msp430fr6047-uss-adc-capture-issue-flat-high-amplitude-capture-observed

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

在水表产品中、我们使用的是 MSP430FR6047。 在某些情况下、USS 上的 ADC 采集显示如下:

 

(很抱歉、因为在现场拍摄的照片不好)

您可以清楚地看到 UPS 上的某些信号、但 DNS 是2047。 我将 PCB 从现场恢复、并通过在 CH0IN 和 CH1IN 引脚上施加小幅值信号(200mV、1MHz)进行测试。 以下是输出:

可以看到、DNS 通道显示的值为2047 -重复了字段问题。

通过一些论坛、我了解到在本例中 USS 模块输入通道损坏。 可能的原因是什么?如何避免? 这一问题已被多次发现、已成为一个关键问题。 USS 模拟器件的原理图按照 EVM 进行设计。 请在这方面提供帮助。

此致、

Kamlesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种现象是否仅在单个仪表上观察到?  

    如果是、您是否厌倦了使用相同的固件替换该电路板上的 MCU 并再次测试?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题有几米远。 更换 MCU 可以解决该问题。 但是、我们希望了解这种情况的原因、并在器件发生故障之前进行处理。

    请帮助。

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能 会导致 这些 MCU 上的器件故障的因素很多。 然而、最常见的根本原因是引脚上的 ESD 损坏。 我建议您检查周围是否存在 ESD 危险。  

    如果水管由金属制成、或者换能器有屏蔽线、您可以将它们连接到电路板的 GND。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢您的快速响应。 这些器件部署在现场。 周围可能有 ESD 源-不太确定。 TI 是否建议使用任何方法来保护 USS 模拟电路免受损坏、尤其是对于 MSP430的 USS 模拟部件?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、目前 PCB 和传感器与周围(包括外壳)隔离、以减少发生 ESD 事件的任何可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我们没有太多方法来保护 MCU 的 USS 器件。 正如我之前说过的、  

    [引用 userid="278451" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163806/msp430fr6047-uss-adc-capture-issue-flat-high-amplitude-capture-observed/4385517 #4385517"]如果水管是由金属制成的、或者传感器有屏蔽线、则可以将它们连接到电路板的 GND。  [/报价]

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

     感谢您的回答。 我已联系换能器制造商。 我们将继续将屏蔽件与电路板的 GND 相连。 什么=更好的连接-使用 AGND 或任何最近的引脚将屏蔽层连接到 PCB 的电源 GND?

    此外、我们能否  在 CHxOUT 和 CHxIN 引脚上放置二极管以保护引脚免受电压浪涌的影响? 有什么帮助吗?  

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    连接到 USS_GND 更可取。 但任何其他 GND 都应该正常。   

    [引用 userid="516056" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163806/msp430fr6047-uss-adc-capture-issue-flat-high-amplitude-capture-observed/4395588 #4395588"]我们是否可以  在 CHxOUT 和 CHxIN 引脚上放置二极管来保护引脚免受电压浪涌的影响? 有什么帮助吗?  [/报价]

    我不建议在 CHxOUT 和 CHxIN 引脚上添加任何其他电路。 添加更多组件可能会影响 USS 性能。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的回答。 将牢记以上几点。


    此致、

    Kamlesh