This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 设计中心校准问题

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777530/msp430fr6047-uss-design-center-calibration-problem

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我们使用 USS 设计中心来校准水表。

我们使用"Calibration"选项卡、并插入要校准的流量信息。

因此、GUI 会生成斜率和偏移。

我了解如何使用"校准"。

但是、当我们使用水表进行测试时、似乎没有对流量应用斜率。

设置值低于、我检查"Ad.Calibration Table"。

我读取了 MCU 配置、该校准已更新。

波形的屏幕截图如下所示。

检查校准表后、流程将偏移值。

我还想知道、温度补偿应用于 USS 设计中心。

谢谢

NK Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 NK Yoo、
    首先、请阅读有关校准一章的 USS DC 用户指南。 software-dl.ti.com/.../ch_calibration.html
    它显示“用于校准的范围数是在“配置->参数”选项卡中配置的。 每次更新范围的数量时、必须重新生成项目头文件、并且必须重新编译代码才能执行有效操作。' 您似乎没有生成头文件并重新编译。
    然后、将斜率设置为1.125和0.75。 我会再次检查这些数字、因为它通常应接近于1.0。
    而 DTOF 结果在高流量下看起来很糟糕、您能否以 DTOF@45000ps 的速率向我发送配置和 ADC 采集数据?

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际上、我重新生成了代码并重新编译了代码、但情况是相同的。

    您意味着斜率必须接近1.0、对吧?

    此外、我想知道温度补偿是根据结果进行调整的。

    谢谢你。

    NK Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道斜率应该为0、我也更新了头文件并重新编译、但结果是一样的。
    此外、VFR 的结果是补偿温度的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 NK Yoo、
    请先向我发送您的配置设置和 ADC 属性。 我们应首先修复 dTOF 和 AbsTOF 结果。 您的 AbsTOF 结果有一些错误点、这些错误点不应该存在。 此外、dTOF 结果在高流量下看起来很糟糕。 因此、我们更改了一些配置以避免这些情况。 在我们获得良好的 ToF 结果后、我们可以进行校准过程。


    此致、
    现金 Hao