主题中讨论的其他器件:DRV8313EVM、 DRV8313、 MSP-EXP430G2、 MSP430G2553、 MSP430F5529、 DRV8323、 DRV832X、 MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前正在研究一个使用 DRV8313EVM 模块在有传感器 BLDC 电机上运行简单程序的应用。 我想使用一组特定的算法在独立模式下运行电机。
这些算法将在 CW 下以40%的占空比持续1分钟、在 CW 下以100%的占空比持续3分钟、 在 CCW 下以80%的占空比持续2分钟、然后重复。
1) 1)对于 BLDC 电机编程、通常需要输入6个输入(INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、 INLc)、但是 对于 DRV8313EVM (MPS430G2553芯片)、只有 EN1、EN2、EN3、IN1、IN2和 IN3的点? 据我所知、通常需要为每个通道编程高电平和低电平、但在这种情况下、EN 对应一个、而 IN 对应一个。
那么、如何使用 DRV8313EVM 针对 CW 和 CCW 编程该序列以及使用计时器对时间进行编程。
我对 CCS 中的编程非常陌生。 感谢您的任何建议/帮助
谢谢、
谢谢