This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:deltaTOF 和 absTOF 错误

Guru**** 2537760 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777666/msp430fr6047-deltatof-and-abstof-is-wrong

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好!

我有一个带有 msp430fr6047的定制板,我没有 evm430-fr6047。

我有两个问题。

零流量漂移大于一个 TI 测试。 如图所示、正常的 ZFD 大约为25ps。

但我的 ZFD 大约为5ns。

我得到的一些具有静态水的 deltaToF:

-4.034121E-009

-4.652520E-009

-9.825726E-009

-1.439048E-008

-1.053058E-008

-1.898155E-008

-1.569930E-008

-1.118241E-008

-7.221217E-009

-1.388105E-008

我尝试根据 www.ti.com/.../snia020.pdf 进行阻抗匹配 ,但它没有任何变化。

2、我的 absTOF 应该在55us 左右、对吧? 但 totalTOF_UPS 和 totalTOF_DNS 约为65us。 为什么?

文件是我 的 configuration.e2e.ti.com/.../6607.USS_5F00_userConfig.h

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 MSP430解决方案。 我们的专家将检查您的问题并在稍后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置示波器来捕获此类图像?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 GUO YAN:
    橙色是通道1的基准、蓝色是通道2。 您可能可以在示波器上找到 REF 按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我降低了 ADC 的增益、而 ZFD 现在是正常的。 但 absTOF 不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您设置'#define USS_ALG_ADC_Additional _CAP_DLY 11.0e-6'。 请将其设置为零。 absTOF 结果将正常。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢! 您是对的、我将"USS_ALG_ADC_Additional _CAP_DLY"设置为零、absTOF 现在是正确的。
    11.0e-6是 TI'demo UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04中的默认值。