This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:将16MHz 时钟用于 USB BSL

Guru**** 2384830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776448/msp430f6659-using-a-16mhz-clock-for-usb-bsl

器件型号:MSP430F6659

您好!

我想使用 USB BSL 功能将新固件下载到器件。 我的 XT2时钟为 16MHz。 应用手册显示它自动检测4、8、12或24MHz。 在某个地方、我曾经以为我看到了16MHz、但现在我找不到它。 应用手册 SLAA452指出、我必须使用 IAR 来修改代码。 我使用 CCS7进行开发。 对于这样简单的修改、我真的需要 IAR 吗?  修改 BSL 文档有点令人困惑、您能引导我正确的方向吗?

谢谢、

Jerry