请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6659 您好!
我想使用 USB BSL 功能将新固件下载到器件。 我的 XT2时钟为 16MHz。 应用手册显示它自动检测4、8、12或24MHz。 在某个地方、我曾经以为我看到了16MHz、但现在我找不到它。 应用手册 SLAA452指出、我必须使用 IAR 来修改代码。 我使用 CCS7进行开发。 对于这样简单的修改、我真的需要 IAR 吗? 修改 BSL 文档有点令人困惑、您能引导我正确的方向吗?
谢谢、
Jerry