This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:内置24位 ADC 的硬件设计指南

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773773/msp430i2020-hardware-design-guideline-for-inbuilt-24bit-adc

器件型号:MSP430I2020

您好!

对于正在进行的项目、我必须考虑 MSP430I2020控制器。 它具有内置的24位 ADC、这就是我使用该控制器的原因。 实际上、我的项目基于重量调节。 因此、我想将我的负载单元300kg (容量)与该控制器连接。  

称重传感器在满负载时提供2mV 的电压、激励电压为5V、因此满载时称重传感器的最大输出电压为10mV、我为 ADC 使用最大1.7V 的内部基准电压。

我必须在称重传感器和控制器之间连接放大器、以便将称重传感器输出从10mV 放大到1.2V、以便 ADC 引脚能够轻松感应此电压。

为了进行确认、它是否正常??

1.2^24 = 16777216步长

1.2/16777216 = 0.000000072V /步长。

问题:ADC 的最小灵敏度是多少。 ADC 是否可以感测0.000000072V?

ADC 需要任何外部 RC 抗混叠滤波器电路、如果可能、请共享 ADC 滤波器电路的参考原理图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    关于您的应用确认问题、放大来自称重传感器的小信号的过程似乎是一个可靠的解决方案。 供参考、有一个板载可编程增益放大器、在您尚未考虑该选项的情况下、可能会满足您的要求。

    现在、关于您的灵敏度问题;24位 ADC 的分辨率为(Vref+- Vref-)/2^24。 这是分辨率、在理想情况下也是您的灵敏度;但是、当您考虑信噪比和谐波失真时、最终会得到一个不具有理想灵敏度的 ADC。 这就是有效位数(ENOB)概念发挥作用的地方、因为它近似估算了给定特定噪声参数的实际分辨率。 以下是一份技术白皮书,其中探讨了 ENOB 及其近似方法( cdn.rohde-schwarz.com/.../ENOB_Technical_Paper_1ER03_1e.pdf )

    计算 ENOB 等值所需的 ADC 参数可在器件数据表的表5-22 ( www.ti.com/.../msp430i2020.pdf )中找到。

    下面是一个演示文稿,其中显示了在 ADC 前面使用的一些降噪和抗混叠滤波器示例( www.ti.com/.../slap123.pdf )

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    我注意到您选择了上一个帖子、但该帖子不能帮助您达成解决方案。 请提供有助于我们解决此问题的更多详细信息。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC.pdfe2e.ti.com/.../PFS_2D00_410.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    感谢您提供原理图的一个片段以及您所使用的负载单元的数据表。 我提供了有关如何估算24位 ADC 的灵敏度的信息。 了解特定设计灵敏度的最佳方法是分析从测压元件本身捕获的测试数据。 关于此主题、是否存在任何其他未决问题?

    此致、

    Matt