Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2020 您好!
对于正在进行的项目、我必须考虑 MSP430I2020控制器。 它具有内置的24位 ADC、这就是我使用该控制器的原因。 实际上、我的项目基于重量调节。 因此、我想将我的负载单元300kg (容量)与该控制器连接。
称重传感器在满负载时提供2mV 的电压、激励电压为5V、因此满载时称重传感器的最大输出电压为10mV、我为 ADC 使用最大1.7V 的内部基准电压。
我必须在称重传感器和控制器之间连接放大器、以便将称重传感器输出从10mV 放大到1.2V、以便 ADC 引脚能够轻松感应此电压。
为了进行确认、它是否正常??
1.2^24 = 16777216步长
1.2/16777216 = 0.000000072V /步长。
问题:ADC 的最小灵敏度是多少。 ADC 是否可以感测0.000000072V?
ADC 需要任何外部 RC 抗混叠滤波器电路、如果可能、请共享 ADC 滤波器电路的参考原理图。
谢谢你