请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 主席先生,
我正在使用 MSP430FR6989 LaunchPad,以下代码部分来自 MSP StarterWare;
//在段36、37上显示"4"
LCDM19 = LCD_num[4];
//在28、29段的"上显示"3"
LCDM15 = LCD_num[3];
//在段14、15上显示"0"
LCDM8 = LCD_num[0];
在此代码中、通过将数据加载到相应的 LCDMx 寄存器(LCDM19、LCDM15和 LCDM8)来使用最右侧的3个 LCD 段。
剩余的3个 LCD 段对应的其他 LCDMx 寄存器是什么?
查找每个 LCD 段的相应 LCDMx 寄存器的逻辑是什么?
如何在其他 LCD 多路复用器模式(如5路复用器和8路复用器)中找到此功能?
希望您能理解我的问题!
我们非常感谢您的任何帮助。
提前感谢;
AGS