This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989 LCD 编程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773786/msp430fr6989-msp430fr6989-lcd-programming

器件型号:MSP430FR6989

主席先生,

我正在使用 MSP430FR6989 LaunchPad,以下代码部分来自 MSP StarterWare;

//在段36、37上显示"4"
LCDM19 = LCD_num[4];

//在28、29段的"上显示"3"
LCDM15 = LCD_num[3];

//在段14、15上显示"0"
LCDM8 = LCD_num[0];

在此代码中、通过将数据加载到相应的 LCDMx 寄存器(LCDM19、LCDM15和 LCDM8)来使用最右侧的3个 LCD 段。

 剩余的3个 LCD 段对应的其他 LCDMx 寄存器是什么?

查找每个 LCD 段的相应 LCDMx 寄存器的逻辑是什么?

如何在其他 LCD 多路复用器模式(如5路复用器和8路复用器)中找到此功能?

希望您能理解我的问题!

我们非常感谢您的任何帮助。

提前感谢;  

AGS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AGS、

    是的,您非常清楚地解释了您的问题,实际上有一份真正深入的应用报告,其中详细说明了如何使用 MSP430 LCD 外设来驱动段 LCD ( www.ti.com/.../slaa654a.pdf )。 您的所有问题的答案都在该报告中、但需要注意的某些特定部分是第4.6和5.2节

    希望这能帮助您指明正确的方向!

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢先生的理解...  

    这与 MSP430FR6989 LaunchPad 数据表的第2.2.5.1节一起记录了我的问题、几乎解决了。

    再次感谢  

    AGS