This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:MSP430FR5969代码/图像迁移到 FR5949/5959

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773588/msp430fr5949-msp430fr5969-code-image-migrated-onto-fr5949-5959

器件型号:MSP430FR5949

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们有 FR5969代码和映像(.txt)、但对于物理尺寸问题、我们需要 更 改为更小的封装、如 FR5959或5949。

(我们确信它们只使用 FR599/FR5949已有的几个引脚。)

问题:

FR5969映像(.txt)是否可以直接编程到 FR5949或 FR5959上、而无需采取任何其他措施?

(我们之所以提出这一要求、是因为没有该代码的原始工程师。 我们希望以尽可能少的努力实现这一目标。)

2.如果(1)不可行、则需要重新构建代码、对吧?

他们是否只需要在代码中将 FR5969.cmd 更改为 FR599.cmd 或 FR5949.cmd、然后重新构建代码?

唯一的区别是使用的晶体。 如果仅使用 LF 晶振、则只需要使用 FR5949。 我们的理解是否正确?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    MSP430FR5949/59/69是相同的系列、并在一个数据表中列出。 它们具有相同的 FRAM 和 RAM 大小。 因此寄存器配置和.cmd 文件是相同的。 主要区别在于时钟系统通用 I/O 的数量、这些数量列在下面的器件比较表中。  

    因此、如果使用的时钟配置和引脚相同、则可以直接重复使用代码和映像(.txt)。

    B.R

    冬季