This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:Linux 系统上的 CCS 8.3未检测到 MSP-FET (找到解决方案)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770735/ccs-msp430fr2433-msp-fet-not-detected-by-ccs-8-3-on-linux-system-found-solution

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433UNIFLASHMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我最近获得了 MSP-FET (序列号从18开始)、无法获得 CCS 8.3来识别 MSP430FR2433并将其与开发板上的裸 MSP430FR2433配合使用(即将 MPU 与板载调试器隔离)。 最后、我尝试了 Uniflash、它识别了 MSP-FET 并打开了一个有关所需固件更新的对话框。 更新后、CCS 8.3识别并使用 MSP-FET 调试裸片。

但是、如果我启动目标配置、我将无法进入可以在 MSP-FET 连接上运行测试的状态。 MSP-FET 未列为调试器选择、CCS 的这方面似乎无法识别它。 但是、现在调试构建工作正常、我可以使用 MSP-FET 实现断点等