请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 UNIFLASH、 MSP-FET工具/软件:Code Composer Studio
我最近获得了 MSP-FET (序列号从18开始)、无法获得 CCS 8.3来识别 MSP430FR2433并将其与开发板上的裸 MSP430FR2433配合使用(即将 MPU 与板载调试器隔离)。 最后、我尝试了 Uniflash、它识别了 MSP-FET 并打开了一个有关所需固件更新的对话框。 更新后、CCS 8.3识别并使用 MSP-FET 调试裸片。
但是、如果我启动目标配置、我将无法进入可以在 MSP-FET 连接上运行测试的状态。 MSP-FET 未列为调试器选择、CCS 的这方面似乎无法识别它。 但是、现在调试构建工作正常、我可以使用 MSP-FET 实现断点等