Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2012 下午好…
MSP430F2012在 DIO 引脚上是否具有 ESD 保护?...我希望在引脚和8V 开关之间使用10k 系列电阻器来检测何时引发开关... MSP 将关断3.3V 电压、因此我认为引脚很可能被驱动至 内部二极管启动前3.6V… 10k 似乎是合理的、因为它会将电流限制在(8-3.6)/10k 或4.4mA………
有什么想法吗?
谢谢
Steve