This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2012:感测 DIO 引脚上的高电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770780/msp430f2012-sensing-high-voltage-on-dio-pin

器件型号:MSP430F2012

下午好…

MSP430F2012在 DIO 引脚上是否具有 ESD 保护?...我希望在引脚和8V 开关之间使用10k 系列电阻器来检测何时引发开关... MSP 将关断3.3V 电压、因此我认为引脚很可能被驱动至 内部二极管启动前3.6V… 10k 似乎是合理的、因为它会将电流限制在(8-3.6)/10k 或4.4mA………

有什么想法吗?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值为"任何引脚"、因为所有引脚都具有 ESD 保护二极管。

    µA 使用电阻器限制电流、但如果某些器件实际未消耗0.44 μ A 电流、3.3V 电源将会向上浮动。 最好使用分压器。