This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:我们能否使用 MSP430FR6047实现这种类型的自定义流量计要求

Guru**** 2540480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769301/msp430fr6047-can-we-achieve-this-type-of-custom-flow-meter-requirement-using-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

好的、我们需要开发定制所需的流量计。
因此、从几天起、我们就会收集相关信息、并发现 TI 的 MSP430FR6047符合我们的需求。
但我们有一些疑问、因此请您澄清。

应用场景:
我们希望在10-45秒内检查水流量通过20-25mm 管道。
为此、我们将使用1MHz 超声波传感器。

客户需要将一些水加入到他们的化学品桶中。

在客户工厂中、约有1000-2000桶、每100桶有一名桶经理、负责填充该100桶。
现在、桶在工厂中自动加注化学品、但之后、在燃油站使用精确泵加注一个水箱 Van、在料筒经理在场的情况下加注一定数量的水(1至6升)。
客户希望为每一个料筒管理器便携式设备分配水、而经理可以在便携式设备的 LCD 上看到填充的卷、我们可以将其登录到服务器。

现在、当这一要求首次出现时、我们告诉客户为什么您看不到水泵测量(因为 Van 在加油站有精确的泵)?
他回答了我如果我们想要这种简单的东西,我们就不会接触到你,我们的需求是最终的,我们需要便携式设备忘记所有其他的东西。

客户的单循环流程过程需要15-45秒。
当循环开始时、初始2-5秒管道未充满水、在该水流量全管道持续10-40秒且最后2-5秒管道未充满水之后。
在15-45秒内、容积流经管道的近似值为1升至6升。
完成一次灌装后、客户将该仪表带到工厂中的另一个料筒、然后再次执行上述灌装流程。

在观看使用 Audiowell Pipe 的 TI 演示后、我们希望继续这样做。

但我有以下疑问、请您对此进行澄清:
-我们能否使用 MSP430FR6047实现我们的目标?
-此设置实现了什么精度(流速对我们来说不重要,但我们需要体积精度)?
-如果客户将仪表连接到另一个料筒、是否需要每次校准仪表? 还是仅在它产生时发生一次?

如果有人使用 MSP430FR6047对此应用有更好的解决方案、那么也建议这样做。

我附上了我们想要实现的目标的图片。

如果可能的话、我特别需要"Eddie LaCost (TI 员工)"的回答、因为我已经在这个论坛上阅读了他关于 MSP430FR6047的所有回答、他在这个主题中将我视作师父。

希望得到帮助。
谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhan、

    这类应用肯定会遇到一些挑战。 我看到的主要问题是管道不会充满的前后2-5秒。 如果传感器未完全浸渍、则在这段时间内、您可能无法获得任何可用信号、并且系统将在一定时间内不会考虑流量、从而对体积测量产生不利影响。 根据精度要求、您可能可以估算该时间内的液体量并增加体积、但这不是一个很好的解决方案。

    -我们能否使用 MSP430FR6047实现我们的目标? 请参阅上面有关疑虑的注释。
    -此设置实现了什么精度(流速对我们来说不重要,但我们需要体积精度)? 通常、流速精度约为1%。 由于测量周期短和上述问题、您的体积精度可能不在该范围内。 这实际上需要使用您的设置进行测试、以了解这在限制条件下有多精确。
    -如果客户将仪表连接到另一个料筒、是否需要每次校准仪表? 还是仅在它产生时发生一次? 不需要、仪表在生产时需要校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    首先感谢您的回复。

    在您的回答中、您提到了

    "如果传感器未完全浸渍、则在此期间您可能无法获得任何可用信号"

    根据、我有四种设计、如下所示:

    设计1:如果我将换能器安装在下图下方的下方、那么它会起作用、会发生什么情况?

    设计2:我还想再设计一个请参见下图、它是否起作用?

    设计3:如果我们实现了将换能器部分始终与下图所示的水保持在一起的机制、那么它是否起作用?

    去水4:如果石榴实现水流量等机制只有在管道中需要一定数量的水时才启动,那么它是否起作用?

    请您提供有关所有设计的意见。

    很抱歉问最后一个问题、我不想在这里提问、但我想您可能对此有一定的了解

    市场上没有此类计量表可用于测量半填充管道?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vibhan、

    设计1将会出现问题、因为超声波也会在一段时间内通过空气到达反射器。

    设计2可以正常工作、因为这将使信号路径完全浸入水中。

    设计3也可以与设计2相同的原因工作。

    我不知道市场上任何测量半填充管道的超声波表。