好的、我们需要开发定制所需的流量计。
因此、从几天起、我们就会收集相关信息、并发现 TI 的 MSP430FR6047符合我们的需求。
但我们有一些疑问、因此请您澄清。
应用场景:
我们希望在10-45秒内检查水流量通过20-25mm 管道。
为此、我们将使用1MHz 超声波传感器。
客户需要将一些水加入到他们的化学品桶中。
在客户工厂中、约有1000-2000桶、每100桶有一名桶经理、负责填充该100桶。
现在、桶在工厂中自动加注化学品、但之后、在燃油站使用精确泵加注一个水箱 Van、在料筒经理在场的情况下加注一定数量的水(1至6升)。
客户希望为每一个料筒管理器便携式设备分配水、而经理可以在便携式设备的 LCD 上看到填充的卷、我们可以将其登录到服务器。
现在、当这一要求首次出现时、我们告诉客户为什么您看不到水泵测量(因为 Van 在加油站有精确的泵)?
他回答了我如果我们想要这种简单的东西,我们就不会接触到你,我们的需求是最终的,我们需要便携式设备忘记所有其他的东西。
客户的单循环流程过程需要15-45秒。
当循环开始时、初始2-5秒管道未充满水、在该水流量全管道持续10-40秒且最后2-5秒管道未充满水之后。
在15-45秒内、容积流经管道的近似值为1升至6升。
完成一次灌装后、客户将该仪表带到工厂中的另一个料筒、然后再次执行上述灌装流程。
在观看使用 Audiowell Pipe 的 TI 演示后、我们希望继续这样做。
但我有以下疑问、请您对此进行澄清:
-我们能否使用 MSP430FR6047实现我们的目标?
-此设置实现了什么精度(流速对我们来说不重要,但我们需要体积精度)?
-如果客户将仪表连接到另一个料筒、是否需要每次校准仪表? 还是仅在它产生时发生一次?
如果有人使用 MSP430FR6047对此应用有更好的解决方案、那么也建议这样做。
我附上了我们想要实现的目标的图片。
如果可能的话、我特别需要"Eddie LaCost (TI 员工)"的回答、因为我已经在这个论坛上阅读了他关于 MSP430FR6047的所有回答、他在这个主题中将我视作师父。
希望得到帮助。
谢谢大家