This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:将 BSL Scripter 与 MSP430F5438 UART 配合使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/796028/msp430f5438-using-bsl-scripter-with-msp430f5438-uart

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FET

您好!

我目前正在尝试弄清楚如何使我的脚本编写器与我的 MSP430F5438一起工作。  我有一条 FTDI 线缆通过 USB 连接到我的 PC、并将其 RX 和 TX 线连接到 P1.1和 P1.2、这两条线分别是 BSL 的默认 UART 引脚以及 FTDI 线的接地端连接到 MSP430F5438的接地端(作为参考、 我使用的是 Olimex 的 msp5438STK)。

下面是我的脚本:

bsl_script_1.txt

MODE 543x_family UART 9600 COM26
CHANGE_BAUD_RATE 9600
RX_PASSWORD bsl_pass.txt
批量擦除
TX_BSL_VERSION
reboot_reset

以及我 的 bsl_pass.txt

@FFF0
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

使用我的脚本、我将收到以下消息:

端口26是我的 FTDI 线缆的端口。

如果有解决方法、请告诉我。

我目前还有 MSP-FET、但我似乎根本无法实现。  我也会收到关于这个问题的同样的信息。  根据之前的论坛帖子、我无法从器件管理器中找到我的 MSPApplication UART、只能看到 MSP-FET430UIF - CDC (COM25)

感谢您花时间阅读此帖子。

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我们建议使用 MSP-FET430UIF。  您需要安装 MSP430-FET 的驱动程序。 请遵循 MSP 调试器用户指南(修订版 M)第4节中的指导。

    连接(由 MSP-FET 供电)就是这样、

    DVCC ------ >>  MSP-FET VCC_TOOL (引脚编号2)

    DVSS  ------ >> MSP_FET GND (引脚编号9)

    RST/NMI/SBWTDIO ------ >> MSP-FET RST (引脚编号1)

    TEST/SBWTCK --- >>  MSP-FET 测试(引脚编号7)

    BSL_TXD (P1.1) -------- >> MSP-FET UART_TXD (引脚编号12)

    BSL_RxD (P1.2)  -------- >> MSP-FET UART_RxD (引脚编号14)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用 FTDI 适配器、您需要查看以下内容(对于 Windows):

    https://github.com/drcrane/bslscripter-vs2017/releases

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用您修改过的脚本编写器、但我正在查看您的自述文件、其中指出"脚本编写器将直接在适配器的 DTR 和 RTS 线路上生成硬件调用模式、这两个线路应分别连接到目标的/Reset 和 TEST 引脚。" 我的 FTDI 线缆只有一种、如下所示:

    我是否可以将 DTR/RTC 单线连接到 RESET 和 TEST 引脚?

    感谢您一如既往的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不起作用。  我不相信电缆会起作用。  您需要 DTR (用于/Reset)和 RTS (用于测试)、而 FTDI 线缆只是不提供 您需要的模块与以下模块类似:

    https://www.ebay.com/itm/382715233411

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这解决了我最初的问题。 我通过 MSP-FET430UIF 切换到了 MSP-FET、该器件也起作用了。 但现在、我将在此处链接新问题: e2e.ti.com/.../2951000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (@Winterter Yu)