主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF、 MSP-FET
您好!
我目前正在尝试弄清楚如何使我的脚本编写器与我的 MSP430F5438一起工作。 我有一条 FTDI 线缆通过 USB 连接到我的 PC、并将其 RX 和 TX 线连接到 P1.1和 P1.2、这两条线分别是 BSL 的默认 UART 引脚以及 FTDI 线的接地端连接到 MSP430F5438的接地端(作为参考、 我使用的是 Olimex 的 msp5438STK)。
下面是我的脚本:
bsl_script_1.txt
MODE 543x_family UART 9600 COM26
CHANGE_BAUD_RATE 9600
RX_PASSWORD bsl_pass.txt
批量擦除
TX_BSL_VERSION
reboot_reset
以及我 的 bsl_pass.txt
@FFF0
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
问
使用我的脚本、我将收到以下消息:
端口26是我的 FTDI 线缆的端口。
如果有解决方法、请告诉我。
我目前还有 MSP-FET、但我似乎根本无法实现。 我也会收到关于这个问题的同样的信息。 根据之前的论坛帖子、我无法从器件管理器中找到我的 MSPApplication UART、只能看到 MSP-FET430UIF - CDC (COM25)
感谢您花时间阅读此帖子。
Nick