Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328
我有一个问题我不是很理解。 如果我对基准电压进行采样并从 TLV 结构中应用基准校准、应该读取满量程、即0xFFF?
例如:
选择2伏基准作为基准:
为 ADC 选择要采样的基准通道:
VeREF+通过 REFOUT 连接。 VREF 也映射到引脚、并在1.96664处测得
所选的 ADC 基准
以一秒的间隔从 ADC 获取16个样本、并以定点取平均值。
原始 ADC 采样平均值= 0xc=4092。 转换为伏特2/4096 * 4092 = 1.998046875
将 0x7E9A TLV 的基准校准因子应用到原始 ADC 值和平均值得到 的0xfd2 = 4050。 转换为伏特2/4096 * 4050 = 1.9775390625
REF 的典型规格为1.98。
当应用 REF TLV 校准时、从 ADC 测得的基准电压为什么不接近或恰好不是0xFFF?
基准电压是否不是2伏、而是1.98伏? 如果正确,那么为什么说“测量值在存储到 TLV 结构之前被标准化为1.5/2.0/2.5V:”