请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994、 MSP430FR6047
你好。
请告诉我。
是否可以使用430FR6043或 430FR6047来测量较大测量区域内的气体流量、传感器之间的距离为5m 至10m。
此致、
Yuriy。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
请告诉我。
是否可以使用430FR6043或 430FR6047来测量较大测量区域内的气体流量、传感器之间的距离为5m 至10m。
此致、
Yuriy。
Yuriy
MSP430FR60xx 器件 USS 模块可支持低至130kHz 的频率。 首先尝试一下该范围内的东西可能是值得的。
我们还有另一个设计、可以使用 SPI 模块以较低的频率运行、从而在没有 USS 模块的标准 MSP430FR5994上生成脉冲。
事实是、环境具有很大的衰减! 因此、有必要使用以下频率! 此外、该器件应测量电平!
我知道 MSP430FR5994 允许您在40-80kHz 传感器频率下实现长时间测量? 有何影响?
此致、
Yuriy。