This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:或 EVM430-FR6047

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793836/evm430-fr6043-or-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP430FR6047

你好。

请告诉我。
是否可以使用430FR6043或 430FR6047来测量较大测量区域内的气体流量、传感器之间的距离为5m 至10m。

此致、

Yuriy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yuriy、

    这些器件本身能够测量飞行时间、但您需要对传感器使用放大的激励电压、因为在标准3V 工作电压下、信号将过低。 我们在这里没有对该大型设备进行任何测试、因此很难准确确定需要多少放大。 需要考虑的另一点是、大多数气体也会衰减信号。 我们有一个可与 EVM 配合使用的参考设计、可将励磁升压至12V、这可能是测试的良好起点。

    www.ti.com/.../TIDA-01486
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!


    当然、信号将过低。 因此、除了您的建议之外、我还将使用频率为40-80kHz 的传感器。 我可以在这些频率下使用这些器件吗?

    此致、

    Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuriy

    MSP430FR60xx 器件 USS 模块可支持低至130kHz 的频率。  首先尝试一下该范围内的东西可能是值得的。  

    我们还有另一个设计、可以使用 SPI 模块以较低的频率运行、从而在没有 USS 模块的标准 MSP430FR5994上生成脉冲。  

    http://www.ti.com/tool/TIDM-1002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实是、环境具有很大的衰减! 因此、有必要使用以下频率! 此外、该器件应测量电平!

    我知道 MSP430FR5994 允许您在40-80kHz 传感器频率下实现长时间测量? 有何影响?

    此致、

    Yuriy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuriy

    FR5994设计允许您在这些频率下进行测量。  不过、我们尚未使用外部放大器对此进行测试。  您需要修改前面提到的放大器设计、该设计在设计时考虑到 MSP430FR6047、或者设计您自己的放大器。