This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:我能否为评估 MSP430F5418A 的客户推荐哪个版本的 IAR?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795082/msp430f5418a-can-i-suggest-which-version-iar-for-customer-evaluating-msp430f5418a

器件型号:MSP430F5418A

降级:

我提供以下软件链接、让客户评估 MSP430F5418A 的性能。

但是、客户使用最新版本的 IAR (EW430-7121-Autorun)、将出现如下问题:

打印文本如下:

编译配置:sys - Debug
正在更新生成树...
计算.c  
致命错误[LMS001]:许可证检查失败。 使用 IAR 许可证管理器解决问题。  
430.EW.COMPILER 的许可证适用于该产品的较旧版本。  
[许可检查:2.16.1.1297、RMS:9.2.1.0011、特性:430.EW.COMPILER、版本:1.10]
运行 C/C++编译器时出错
main.c  
致命错误[LMS001]:许可证检查失败。 使用 IAR 许可证管理器解决问题。  
430.EW.COMPILER 的许可证适用于该产品的较旧版本。  
[许可检查:2.16.1.1297、RMS:9.2.1.0011、特性:430.EW.COMPILER、版本:1.10]
运行 C/C++编译器时出错
externalMemory.c  
致命错误[LMS001]:许可证检查失败。 使用 IAR 许可证管理器解决问题。  
430.EW.COMPILER 的许可证适用于该产品的较旧版本。  
[许可检查:2.16.1.1297、RMS:9.2.1.0011、特性:430.EW.COMPILER、版本:1.10]
运行 C/C++编译器时出错
 
错误总数:3.
警告总数:0

IAR 将跳转一个窗口、当客户点按 Check for revewal 按钮时、将会出现错误信息。

我找到以下链接、让客户尝试测试。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/732251?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP430%20IAR%20LICENSE

但它不成功。

请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    这里的所有 MSP430F5418A 示例也可以在 IAR 中运行。 dev.ti.com/.../node 、我认为代码示例不是问题。

    我最近没有看到任何关于 E2E 的类似问题的报告、因此问题似乎在于他们的 IAR 许可证。 不幸的是、这不是我可以帮助的。 我建议他们向 IAR 查询有关续订的信息、然后点击该按钮。

    他们是否可能需要使用 IAR 更新许可证或重新注册? www.iar.com/.../

    谢谢、
    JD