This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430FR5994:警告:无法识别和包含 MCU 接头

Guru**** 2262120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791848/linux-msp430fr5994-warning-unable-to-identify-and-include-mcu-header

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Linux

大家好、

我正在尝试 Linux OS 上的基本 LED 闪烁代码、但当我想编译时、会出现此错误。 请帮助。

谢谢、此致、

利尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    我不熟悉 Linux 工具链。

    但是、编译器似乎找不到用于声明寄存器名称的 MSP430头文件、例如 WDTPW、WDTHOLD 等。 您可能需要检查您的包含地址或 gcc 工具链的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GCC 4.6.3于2012年3月发布。 FR5994头文件于2016年3月添加。

    更新您的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    我在一周内没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。