This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1021:采用 CapTIvate 解决方案的防水触控设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791364/tidm-1021-water-proof-touch-design-using-captivate-solution

器件型号:TIDM-1021
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PHONE

你好。

我想了解以下设计细节。

我的客户将在水平位置制作防水触摸传感器、因此触摸传感器上可能会长时间滴水、覆盖多个按钮。

在上述条件下、

 是否可以通过 TIDM-1021避免如此大的水滴造成错误检测?

 TIDM-1021是否可以在水滴如此大时检测触控功能?

 3.要向客户运行演示、是否有任何方法可以获取 TIDM-1021演示板?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    感谢您的发帖、我们将研究这一点、尽快回复您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    是否可以通过 TIDM-1021避免如此大的水滴造成错误检测?
    我们可以在传感器周围添加防护通道、因此当液体覆盖防护通道和传感器时、我们可以禁用检测、从而不会出现任何错误检测。 您可以看到我们的 CapTIvate 电话电路板设计实现了安防通道、能够在大量水滴的情况下阻止错误检测。
    下载设计文件 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    电路板视频: training.ti.com/moisture-rejection-capacitive-touch-designs-msp-mcus-featuring-captivate-technology

    TIDM-1021是否可以在水滴如此大时检测触控功能?
    这取决于设计中有多少个传感器电极。 如果只有很少的传感器电极并且它们彼此之间距离较远、则可能会发生这种情况。 当传感器面板水平放置时、处理液体要困难得多、因为液体将停留在传感器顶部。

    3.要向客户运行演示、是否有任何方法可以获取 TIDM-1021演示板?
    我们目前没有可用的演示板、但下面是供您参考的视频。
    视频: training.ti.com/liquid-tolerant-capacitive-touch

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    感谢你的答复。

    [引用用户="Yiding Luo "]
    是否 可以通过 TIDM-1021避免如此大的水滴造成错误检测?
    我们可以在传感器周围添加防护通道、因此当液体覆盖防护通道和传感器时、我们可以禁用检测、从而不会出现任何错误检测。 您可以看到我们 的 CapTIvate 电话电路板设计实现了安防通道、能够在大量水滴的情况下阻止错误检测。
    下载设计文件 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    电路板视频: training.ti.com/moisture-rejection-capacitive-touch-designs-msp-mcus-featuring-captivate-technology

    TIDM-1021似乎受到大量水的保护、无法进行故障检测。

      TIDM-1021是否 包含安防通道?

    如果没有、您能告诉我在 TIDM-1021中防止错误检测的机制吗?

    [引用用户="Yiding Luo "]
    TIDM-1021是否 可以在水滴如此大时检测触控功能?
    这取决于设计中有多少个传感器电极。 如果只有很少的传感器电极并且它们彼此之间距离较远、则可能会发生这种情况。 当传感器面板水平放置时、处理液体要困难得多、因为液体将停留在传感器顶部。 [/报价]

    我知道 TIDM-1021 可以在暴露于连续水流时检测手指触摸。

    我的以下理解是否正确?

     ・案例1:当较大的水滴停留在触摸传感器上时、CapTIvate 无法检测手指触摸。

     ・案例2:当连续的水流暴露在触摸感应器上时、CapTIvate 可以检测手指触摸。

    如果是、您能否告诉我为什么 CapTIvate 仅在使用案例1时无法检测到手指触摸?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yiding、

    你有更新吗?

    此致、
    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    TIDM-1021没有安防通道、其原因是我们使用了带驱动屏蔽的互模式设计。 您也可以使用从动屏蔽来防止误检、但安防通道也可以防止通过用手擦去传感器面板上的水而进行误检。

    ・案例1:当较大的水滴停留在触摸传感器上时、CapTIvate 无法检测手指触摸。
    这取决于水滴的大小、设计中的传感器电极的数量以及传感器之间的距离。 如果传感器之间存在较大的距离、我们可以使用驱动屏蔽来防止错误检测、并使用主元件检测算法来检测手指触摸。

    ・案例2:当连续的水流暴露在触摸感应器上时、CapTIvate 可以检测手指触摸。
    如果传感器面板垂直安装、则更容易防止误检、并且准确检测手指触控、因此水不会静态停留在传感器顶部。

    有关驱动屏蔽以及水如何热爱自模式和互模式设计的更多信息、请参阅 TIDM-1021用户指南的第2.2.3节和第2.4.1节。

    谢谢、
    是的