主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PHONE
你好。
我想了解以下设计细节。
我的客户将在水平位置制作防水触摸传感器、因此触摸传感器上可能会长时间滴水、覆盖多个按钮。
在上述条件下、
是否可以通过 TIDM-1021避免如此大的水滴造成错误检测?
TIDM-1021是否可以在水滴如此大时检测触控功能?
3.要向客户运行演示、是否有任何方法可以获取 TIDM-1021演示板?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想了解以下设计细节。
我的客户将在水平位置制作防水触摸传感器、因此触摸传感器上可能会长时间滴水、覆盖多个按钮。
在上述条件下、
是否可以通过 TIDM-1021避免如此大的水滴造成错误检测?
TIDM-1021是否可以在水滴如此大时检测触控功能?
3.要向客户运行演示、是否有任何方法可以获取 TIDM-1021演示板?
此致、
U-SK
您好、Yiding、
感谢你的答复。
[引用用户="Yiding Luo "]
是否 可以通过 TIDM-1021避免如此大的水滴造成错误检测?
我们可以在传感器周围添加防护通道、因此当液体覆盖防护通道和传感器时、我们可以禁用检测、从而不会出现任何错误检测。 您可以看到我们 的 CapTIvate 电话电路板设计实现了安防通道、能够在大量水滴的情况下阻止错误检测。
下载设计文件 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
电路板视频: training.ti.com/moisture-rejection-capacitive-touch-designs-msp-mcus-featuring-captivate-technology
TIDM-1021似乎受到大量水的保护、无法进行故障检测。
TIDM-1021是否 包含安防通道?
如果没有、您能告诉我在 TIDM-1021中防止错误检测的机制吗?
[引用用户="Yiding Luo "]
TIDM-1021是否 可以在水滴如此大时检测触控功能?
这取决于设计中有多少个传感器电极。 如果只有很少的传感器电极并且它们彼此之间距离较远、则可能会发生这种情况。 当传感器面板水平放置时、处理液体要困难得多、因为液体将停留在传感器顶部。 [/报价]
我知道 TIDM-1021 可以在暴露于连续水流时检测手指触摸。
我的以下理解是否正确?
・案例1:当较大的水滴停留在触摸传感器上时、CapTIvate 无法检测手指触摸。
・案例2:当连续的水流暴露在触摸感应器上时、CapTIvate 可以检测手指触摸。
如果是、您能否告诉我为什么 CapTIvate 仅在使用案例1时无法检测到手指触摸?
此致、
U-SK