This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:无法为数据存储设置0x6000-0x8000

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792911/msp430fr5964-fail-to-set-0x6000-0x8000-for-data-for-data-storage

器件型号:MSP430FR5964

您好专家、

我的客户在 其设计中使用 MSP430FR5964。 当他们尝试设置 0x6000-0x8000用于数据存储时、他们发现无法写入数据。 您能帮您检查一下吗? 下面是供您参考的配置代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    是否可以在 CCS Project Properties 中使用 MPU 设置工具、如下所示。 这不需要 MPU 寄存器操作您的代码。