Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, MSP430F2419
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F249 主题中讨论的其他器件: MSP430F2419
你好..........
我能否将 msp430f249的可编程闪存大小从60kb 扩展 到一定程度(例如80kb 或更多)。
有可能吗?
如果是,如何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, MSP430F2419
你好..........
我能否将 msp430f249的可编程闪存大小从60kb 扩展 到一定程度(例如80kb 或更多)。
有可能吗?
如果是,如何?
Tharuvani 您好、
MSP430F2419可能是最接近 MSP430F249的最佳选择。 它采用相同的封装、提供相同的功能集、但具有120kB 闪存和4kB RAM。 我可以看到完全引脚兼容。 您需要记住的一点是、由于120kB 代码存储器、它具有20Bit CPU、以避免分页(保持线性地址范围)。 这意味着它提供了一些额外的指令、但是指令集是16位 MSP430器件的一个超集。 因此、代码差异很小、如果存在、尤其是在 C 语言而不是汇编语言中编写代码时、基本上大部分内容都是完全透明的。
有关更多详细信息、请参阅器件数据表和用户指南。
此致
Peter