This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:MSP430F249存储器扩展

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, MSP430F2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790938/msp430f249-msp430f249-memory-expansion

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件: MSP430F2419

你好..........

我能否将 msp430f249的可编程闪存大小从60kb 扩展 到一定程度(例如80kb 或更多)。

有可能吗?

如果是,如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharuvani 您好、
    我不确定我是否正确理解了您的问题、但对于任何 MSP430、您只能使用给定器件数据表中指定的存储器。 如果需要的存储器多于指定的存储器、唯一的选择是迁移到具有更大存储器的兼容设备、或者使用通过某种接口连接的外部存储器。 但是、当用于额外的代码部分时、这通常会特别复杂、因为 MSP430不是设计成在开箱即用的外部程序存储器下运行。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的宝贵回复。
    您能不能向我推荐具有更大存储器的兼容器件、即120KB、4KB RAM 以及与 msp430f249相同的剩余功能。 (封装、I/O、16位等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tharuvani 您好、
    MSP430F2419可能是最接近 MSP430F249的最佳选择。 它采用相同的封装、提供相同的功能集、但具有120kB 闪存和4kB RAM。 我可以看到完全引脚兼容。 您需要记住的一点是、由于120kB 代码存储器、它具有20Bit CPU、以避免分页(保持线性地址范围)。 这意味着它提供了一些额外的指令、但是指令集是16位 MSP430器件的一个超集。 因此、代码差异很小、如果存在、尤其是在 C 语言而不是汇编语言中编写代码时、基本上大部分内容都是完全透明的。
    有关更多详细信息、请参阅器件数据表和用户指南。

    此致
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您推荐 msp430f2419,它具有与 msp430f249相同的功能集。 我要这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 因此,我认为你的问题得到了充分的回答。 在这种情况下、如果您通过单击"Resolve..."关闭该线程、那将会更好。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从 TI 获取 msp430f2419样片。

    它显示将购物车限制为0件商品、即使 我从公司邮箱地址申请样片也是如此。

    如何立即从 TI 获取样片?

    购物车限制为0的解决方案是什么?