This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:如何更改接通时间与放大器;RxEN、RxSel1、RxSel2、RxPwr、TxSel 的起点 TxPwr 引脚。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805671/evm430-fr6043-how-can-i-change-the-on-time-start-point-of-the-rxen-rxsel1-rxsel2-rxpwr-txsel-txpwr-pins

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我不是一名软件人员、但我想对跳线 J10上的选择信号生成持续时间进行一些更改。

我想定制这些信号的导通时间和开始时间。 在哪里可以找到源代码中的相应循环以及要更改的内容? 因此、我可以在这些引脚上放置自定义值。

信号如下图所示。

BR

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav 先生

    我需要咨询我们的软件团队、并尽快提供这些详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav 先生、您好!

    在 USS_userConfig.h 中、您可以更改延迟时间、以使用下面的#define 启用外部放大器电路。 如果您要更改此值、我建议进行小幅更改、然后检查 ADC 捕获并查找信号是否有不利变化。 放大器需要一些稳定时间来确保最佳性能。

    #define USS_measuring_Turn ON_EXTERNAL_AMP_SEC 10000e-9f
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    非常感谢您对了解该计划的工作也非常有帮助。

    此外、该指针仅适用于 RxEN。 在哪里可以找到  类似 RxSel1、RxSel2、RxPwr、TxSel、TxPwr 引脚的其他指针?

    此外、更改 #define USS_measuration_Turn ON_EXTERNAL_AMP_SEC 10000e-9f 中的值也只会更改这些引脚的导通延迟所需的总导通时间。

    也请更新此信息。

    谢谢你

    BR

    Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadhav、

    您可以找到这些 RxSel1、ReSel2... 在演示项目 USSSWLib->USS_HAL->USS_Lib_HAL.h 中

    此致、

    现金 Hao